请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25990 工具与软件:
您好、TI 专家:
以下2个问题需要您的回复。
问题1。 在实际计算中,功耗似乎远低于100mW, 为什么 Rimon, RILIM, R1, R2 建议使用0603 (1/10W)?
我可以使用0402尺寸(1/16W)吗?
(80A*18.5uA)^2*1.1k=2.4mW; 12V*12V/100k=1.44mW
问题2: 在 R1/R2中、我可以使用100K/12.4K 吗? 为什么计算表明电阻较大=>1M/124K?