This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:RDO 之后的 Spurios 行为

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397693/tps65987d-spurios-behavior-after-rdo

器件型号:TPS65987D

工具与软件:

创建新主题以继续对话。

链接至上一主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355697/tps65987d-spurious-behavior-following-receipit-of-rdo-message-requesting-change-from-15v-pdo-to-5v-pdo---suspected-reverse-blocking-issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为客户重新打开此主题帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    查看您共享的此日志、OVP 事件似乎发生得晚于15->5V 转换。 接近150ms? 如果它是一个 RCP 事件、我们本来希望它能够在更接近转换的地方发生。

    您是否知道电压尖峰可能来自哪里? 我知道5V 电压通过 PPHV1提供、而更高的电压通过 PPHV2提供、但如前所述、转换发生得更快。

    在我可以对齐的同一次运行期间、您是否拥有 PD 日志+示波器轨迹?

    此外、您在 PD 日志中的什么位置看到硬复位? 我不熟悉 LeCroy 日志,似乎看不到您分享的第一张图片中的断开连接和重新连接。

    谢谢。此致、

    Chris