请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 工具与软件:
您好!
我的客户使用 LMR14030作为射频功率放大器板的电源。
它们存在与 LMR14030开关频率相关的不必要杂散问题、如下所示。
他们确认了当 LMR14030的输出电压由外部供电时、杂散信号消失。
问题1。 如有任何问题、请查看下面的设计。
e2e.ti.com/.../LMR14030SDDAR_5F00_CD.pdf
问题2: 他们使用同一批次的 LMR14030SDDAR 同时构建电路板、但如上所述、不必要的杂散会以各种形式出现、具体取决于电路板。
您是否曾报告过射频电路板上出现由于直流/直流开关噪声而产生的杂散?
问题3。 您能否说明直流/直流开关频率可能产生各种形式噪声的原因和解决方案?
Q4请告诉我们是否有方法可以降低直流/直流开关频率的外部影响。
谢谢你。
JH