This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:射频板上的开关频率噪声

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399489/lmr14030-switching-frequency-noise-on-the-rf-board

器件型号:LMR14030

工具与软件:

您好!

我的客户使用 LMR14030作为射频功率放大器板的电源。

它们存在与 LMR14030开关频率相关的不必要杂散问题、如下所示。

他们确认了当 LMR14030的输出电压由外部供电时、杂散信号消失。

e2e.ti.com/.../spur.pptx

问题1。 如有任何问题、请查看下面的设计。

e2e.ti.com/.../LMR14030SDDAR_5F00_CD.pdf

问题2: 他们使用同一批次的 LMR14030SDDAR 同时构建电路板、但如上所述、不必要的杂散会以各种形式出现、具体取决于电路板。

       您是否曾报告过射频电路板上出现由于直流/直流开关噪声而产生的杂散?

问题3。 您能否说明直流/直流开关频率可能产生各种形式噪声的原因和解决方案?

Q4请告诉我们是否有方法可以降低直流/直流开关频率的外部影响。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    感谢您发送原理图。 我查看过它、以下 是我的评论:

    • 请 确认您的电感器遵循 数据表中的公式9和10。 电感器尺寸不当会导致相当大的电流纹波并对 EMI 性能产生负面影响。 另外、为避免饱和、请确保电感电流额定值高于器件的电流限值(6.6A)。
    • 请确认您的电容器符合数据表的公式11-14。  
    • TI 建议使用的电容器的额定电压至少是其所承受电压的2倍、以避免大幅降额。  
    • 请确保您遵循数据表第11节中的布局指南。 布局的主要考虑因素是确保最大限度地减小 SW 节点、并  将 CIN 尽可能靠近 VIN 引脚和 GND 放置。 另请注意、最好为 CIN、COUT 和二极管提供一个点接地连接点、以更大限度地降低接地平面内的噪声。 您可以在数据表的第11.2节中找到示例布局或器件的相关 EVM。  
    • 最后、添加一个输入 EMI 滤波器来提高传导 EMI 性能也会有所帮助。 请参阅此应用手册以了解如何设计 EMI 输入滤波器

    查看这些内容后、如果您需要进一步的帮助、可随时联系我们、并将您的布局发送给我们进行审查。  

    谢谢!

    Joshua Austria.