请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 工具与软件:
你(们)好
我可以检查 BIN 引脚可以测量的最高温度是多少?
在我客户的应用中、他们需要测量超过100°C 的温度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我可以检查 BIN 引脚可以测量的最高温度是多少?
在我客户的应用中、他们需要测量超过100°C 的温度