This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BIN 引脚可以测量的最高温度是多少?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400646/bq27220-the-maxmum-temperature-that-the-bin-pin-can-measure

器件型号:BQ27220

工具与软件:

你(们)好  

我可以检查 BIN 引脚可以测量的最高温度是多少?

在我客户的应用中、他们需要测量超过100°C 的温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于热敏电阻。 如果它们使用默认的 Semitec 103AT、则电量计使用的线性化多项式显示了此性能(顶部和底部行表示103AT 的典型热敏电阻容差):

    因此、分析结果最高达110度。 C (这是我们使用的最大值 温度)