This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25501F3:低 IDSS MOSFET、可与 TLP5110配合使用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, CSD25501F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400401/csd25501f3-low-idss-mosfet-to-use-together-with-tlp5110

器件型号:CSD25501F3
主题中讨论的其他器件:TPL5110

工具与软件:

我们正在使用 TI 的 TPL5110设计一种新型电池供电电路。 我需要在此设计中找到一个 MOSFET、并确定用于估算电池寿命的漏电流 Ids。  

我们将在3V 和高达85ºC μ A 的电压下运行。  

我们看了 CSD25501F3。 数据表指定了:  

IDSS 漏源漏电流、VGS = 0V、VDS =–16V–50nA

我可以从下面的文章中看到、漏电流会随着温度的升高而大幅增加、但随着电压的升高、漏电流也会减小:  

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/what-s-not-in-the-power-mosfet-data-sheet-part-1-temperature-dependency

您能否提供此器件的有关 Idss 与温度及电压的图表。  

如果有其他具有低 Ids 的替代 MOSFET 可用于此应用、您还可以提供建议吗?  

此致

Mikal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikal、

    感谢您关注 TI FET。 我没有您请求的现成数据。 让我搜索数据、并在获得更多信息后立即返回。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikal、

    我可以找到在产品开发过程中收集的特性数据以及一些晶圆探针数据。 我不能在这个公开的论坛上分享这些数据 我将通过常规电子邮件与您联系、并关闭该主题。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    感谢您提供的信息。 我查看了数据、它符合我的要求。  

    此致

    Mikal