This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:增大 RDM 电阻会导致器件无法启动

Guru**** 2503415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383240/ucc28782-increasing-rdm-resistance-causes-device-to-not-start

器件型号:UCC28782

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 UCC28782A 器件。
我已注意到、当 RDM 电阻值增加时、器件无法启动。
观察波形时、器件以1.5s 的间隔恢复、因此我假设出现了故障。
但是、就观察 VS 引脚和 SW 电流而言、这似乎不是 OVP、OPP 或 OCP 故障。
是否存在任何其他可能的故障?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    感谢您联系我们。

    RDM 的选择受数据表中定义的 Rc、Lm 匝数比等其他几个因素的影响。 因此、仅增加 RDM 可能会触发 OPP/OCP 故障。 对于 RDM 的增加、您可以尝试调整 RCS/ Ropp 电阻器、以查看故障是否会由于上述原因之一而确认这一点。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    根据您的建议,我尝试将 RCS 常数更改为其当前值的一半,但症状没有改善。
    我进行了检查、发现初级绕组的峰值电流未达到保护工作的阈值。
    由此、我们假定保护不是由 OPP 或 OCP 造成的。

    更改 RDM 是否可能会导致初级绕组的峰值电流从 RDM 变化之前增加、达到 OPP 或 OCP 阈值并使保护正常运行?
    此外、更改 RDM 是否可能会更改 OPP 或 OCP 阈值?
    请告诉我您的意见。

    发生这种症状时、我还监测了其他引脚。
    我希望 RUN 引脚在开关停止时变为低电平、
    但它保持高电平、如连接的波形所示。
    此运行行为是否正常?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    我认为增加 RDM 将会增加 PWMH 导通时间、这可能会缩短 PWML 导通时间、并可能导致在相同功率等级下增大电流。

    如果是 OPP 或 OCP、控制器应在 RUN 信号变为低电平时启动关断。 您能否详细说明在以下时间进行测试时的负载有多大? RDM 的增量超过建议值的程度是多少?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    这种现象在启动时出现、但启动时输出侧的负载电流为零。
    我之前还附加了启动时的波形、ISW 电流值约为2.5A。
    RDM 电阻值为220kΩ。 该值是否较高?

    作为额外信息、如果将 CS 引脚上的旁路电容器从100pF 更改为330pF、则可以启动。
    请告诉我您对这是否与 RDM 值有关的意见。
    另外、请告诉我您对导致运行即使在开关停止时也不会降低的因素的看法。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    感谢您的反馈。

    事实上、您能够在电容增加时启动、这表明这里存在很大的噪声。 我会建议通过增加栅极电阻器来减慢导通速度、这有助于降低对电容器的要求、并有助于实现可靠的启动。

    RDM 将对转换器可支持的负载范围产生影响。 使用过高的 RDM 可能会限制可加载输出的最大功率。 如果过高、这可能会影响较低功耗下的启动。 220k Ω 不会超过限值、但它必须与实际条件相关。

    不过、我必须检查 RUN 信号。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我们仍在继续对此进行调查。
    将旁路电容器添加到 CS 引脚并且 RDM 电阻从220 kΩ 增加到270 kΩ 时、再次发生启动故障。
    这一次、症状是在 RUN 引脚电压在启动时上升时发生的、因此启动失败发生而没有任何切换。
    我附加了一个波形。
    感谢您对这一症状的原因提出意见。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    RDM 低于220k Ω 时会产生什么影响? 使用和不使用旁路电容器是否有任何变化? 在这些条件下启动过程是否正常?

    您能不能也这样分享这些信息吗

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    如果 RDM 低于220kΩ、则没有问题。
    此外、无需旁路电容器、器件正常启动。
    调整 RDM 的原因是高侧开关在初级侧激励能量退磁之前关闭。
    因此、我想进一步增加 RDM 常数、但此时会出现设备无法启动的问题。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    感谢您提供的意见。 我将进行检查并返回。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    很抱歉这么晚才回复。 我不知道为什么 RDM 在极高时会导致 PWMH 关闭。 我们可以尝试的一件事是调整初级侧钳位电容器(增大此值)、看看这是否有助于延长高侧开关导通时间、以及这是否有助于增加 RDM 电阻器。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将对您提供的信息进行调查。
    下面列出了我继续考虑的事项。
    我发现增加 RDM 值会导致启动故障、但降低 VS 引脚上的上拉电阻器(Rvs1)的值可改善此症状。
    由此看来、启动故障的原因可以缩小到以下范围:
    OVP、OCP、欠压

    我有一个与 VS 引脚相关的问题。
    欠压/欠压输入是通过检测流过 Rvs1的电流来确定的、因此我认为检测会在开关开始后开始。
    输入启动/欠压功能会在哪个时候生效?
    请告诉我这在数据表的图8-32中指的是哪个时序。
    我认为、在开关停止时、输入启动功能将不起作用、但查看数据表的项目8.4.14.1、它似乎甚至在开关开始之前就起作用。
    开关停止时、输入启动功能是否正常?

    另外、在启动期间、OVP 和 VS 引脚的 Vcst 校正在哪个时间点生效?
    您能否说明数据表图8-32中的时序是?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    很抱歉我迟到了答复。 我与团队进行了核实、当增加 RDM 时、降低 Rvs1电阻似乎是正确的方法、因为两者之间存在反比关系。

    理想情况下、当 Vdd 达到导通阈值时、控制器将给出4个脉冲。 第一个脉冲将检查 CS 引脚上的电压、如果大于最小值、则检查剩余的三个脉冲是否满足 IVSL > IVSL (启动)条件。 如果发生这种情况、则满足欠压条件、IC 会尝试继续执行启动过程。  

    在图8-32中、间隔 F 是对这些脉冲进行计数以通过检查前4个脉冲来检查是否发生了棕色的区域。

    是的、如数据表第59页所示、当重新启动时、瞬态条件下的前三个脉冲要被检查以继续运行、而不是创建另一个不必要的关断。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我知道 RDM 和 Rvs1有反向关系、但如果不满足此关系、是否有任何关于预期会出现什么问题的信息?
    我想了解我遇到问题的原因。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    我从设计团队知道的一件事是 RDM 电阻由计算器设计、RDM 电阻调谐范围约为计算结果的30%、以确保内部调谐器不会饱和。 因此、将增益值增加到超过建议值可能不会导致优化器正常工作。

    我将尝试在两者之间检查其他原因。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    如果您有任何其他信息、请告诉我。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    当然、我们会随时向您发布此帖子、但我现在需要关闭此帖子。 请在一周内随时重新打开此文件、我将尝试获取有关此内容的更多信息。

    此致、

    Harish