工具与软件:
您好!
我正在考虑使用 UCC28782A 器件。
我已注意到、当 RDM 电阻值增加时、器件无法启动。
观察波形时、器件以1.5s 的间隔恢复、因此我假设出现了故障。
但是、就观察 VS 引脚和 SW 电流而言、这似乎不是 OVP、OPP 或 OCP 故障。
是否存在任何其他可能的故障?
此致、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在考虑使用 UCC28782A 器件。
我已注意到、当 RDM 电阻值增加时、器件无法启动。
观察波形时、器件以1.5s 的间隔恢复、因此我假设出现了故障。
但是、就观察 VS 引脚和 SW 电流而言、这似乎不是 OVP、OPP 或 OCP 故障。
是否存在任何其他可能的故障?
此致、

感谢您的答复。
根据您的建议,我尝试将 RCS 常数更改为其当前值的一半,但症状没有改善。
我进行了检查、发现初级绕组的峰值电流未达到保护工作的阈值。
由此、我们假定保护不是由 OPP 或 OCP 造成的。
更改 RDM 是否可能会导致初级绕组的峰值电流从 RDM 变化之前增加、达到 OPP 或 OCP 阈值并使保护正常运行?
此外、更改 RDM 是否可能会更改 OPP 或 OCP 阈值?
请告诉我您的意见。
发生这种症状时、我还监测了其他引脚。
我希望 RUN 引脚在开关停止时变为低电平、
但它保持高电平、如连接的波形所示。
此运行行为是否正常?
此致、

感谢您的答复。
这种现象在启动时出现、但启动时输出侧的负载电流为零。
我之前还附加了启动时的波形、ISW 电流值约为2.5A。
RDM 电阻值为220kΩ。 该值是否较高?
作为额外信息、如果将 CS 引脚上的旁路电容器从100pF 更改为330pF、则可以启动。
请告诉我您对这是否与 RDM 值有关的意见。
另外、请告诉我您对导致运行即使在开关停止时也不会降低的因素的看法。
此致、
尊敬的 Kaji-san:
感谢您的反馈。
事实上、您能够在电容增加时启动、这表明这里存在很大的噪声。 我会建议通过增加栅极电阻器来减慢导通速度、这有助于降低对电容器的要求、并有助于实现可靠的启动。
RDM 将对转换器可支持的负载范围产生影响。 使用过高的 RDM 可能会限制可加载输出的最大功率。 如果过高、这可能会影响较低功耗下的启动。 220k Ω 不会超过限值、但它必须与实际条件相关。
不过、我必须检查 RUN 信号。
此致、
Harish
感谢您的答复。
我将对您提供的信息进行调查。
下面列出了我继续考虑的事项。
我发现增加 RDM 值会导致启动故障、但降低 VS 引脚上的上拉电阻器(Rvs1)的值可改善此症状。
由此看来、启动故障的原因可以缩小到以下范围:
OVP、OCP、欠压
我有一个与 VS 引脚相关的问题。
欠压/欠压输入是通过检测流过 Rvs1的电流来确定的、因此我认为检测会在开关开始后开始。
输入启动/欠压功能会在哪个时候生效?
请告诉我这在数据表的图8-32中指的是哪个时序。
我认为、在开关停止时、输入启动功能将不起作用、但查看数据表的项目8.4.14.1、它似乎甚至在开关开始之前就起作用。
开关停止时、输入启动功能是否正常?
另外、在启动期间、OVP 和 VS 引脚的 Vcst 校正在哪个时间点生效?
您能否说明数据表图8-32中的时序是?
此致、
尊敬的 Kaji-san:
很抱歉我迟到了答复。 我与团队进行了核实、当增加 RDM 时、降低 Rvs1电阻似乎是正确的方法、因为两者之间存在反比关系。

理想情况下、当 Vdd 达到导通阈值时、控制器将给出4个脉冲。 第一个脉冲将检查 CS 引脚上的电压、如果大于最小值、则检查剩余的三个脉冲是否满足 IVSL > IVSL (启动)条件。 如果发生这种情况、则满足欠压条件、IC 会尝试继续执行启动过程。
在图8-32中、间隔 F 是对这些脉冲进行计数以通过检查前4个脉冲来检查是否发生了棕色的区域。
是的、如数据表第59页所示、当重新启动时、瞬态条件下的前三个脉冲要被检查以继续运行、而不是创建另一个不必要的关断。
此致、
Harish