This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:原理图审阅

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395114/bq25895-schematic-review

器件型号:BQ25895

工具与软件:

尊敬的专家:

请求审阅下面的原理图。 我们打算这样使用它;

  1. 从直流充电器(无 USB-DATA 引脚)施加受 ESD 保护的5V 电压。
  2. 将 PMID 输出用于3W 音频放大器、当充电器连接和断开时、该放大器必须工作。
  3. 为最大输入电压为5.5V 的3.3V LDO 使用 VSYS 电压、该 LDO 为微控制器和其他器件供电。
  4. 当充电器断开并连接时通过中断引脚接收通知。
  5. 通过 I2C 读取电池电压。

SCL 和 SDA 通过其他地方的2K7被拉至高电平。 3.3V 由 LDO 提供、而 LDO 直接由 VSYS 供电。

此致、请提前表示感谢、

Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochem:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 我们可以在一周结束前提供有关原理图审阅的反馈。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochem:  

    BQ25895可以像您所描述的那样使用。 关于原理图审阅、我认为没有问题。 其中包含所有必需组件。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    非常感谢!  

    是否可以对 ILIM 使用10K 下拉电阻? 它会将电池充电限制为500mA、对吧? 因为10K 设置的限制会更低、但500mA 是下限。

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochem:  

    如果您希望将输入电流限制设置为500mA、最简单的解决方案是让 D+/D-引脚保持开路、可以在 ILIM 引脚处保留260 Ω、或者将 ILIM 短接至 GND。 此解决方案免除了在 ILIM 上安装电阻器的需要。  

    将 ILIM 短接至地可通过 REG00设置输入电流限制、并使 D+/D-引脚断开会导致"未知适配器"输入源检测、其中输入电流限值设置为500mA。  

    此致、

    Garrett