Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951
工具与软件:
尊敬的支持部门:
还有一个关于 UCC28950的问题。
PSFB 主桥臂 MOSFET 驱动电压出现100%占空比、并且变压器在150%满负荷启动时饱和。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951
工具与软件:
尊敬的支持部门:
还有一个关于 UCC28950的问题。
PSFB 主桥臂 MOSFET 驱动电压出现100%占空比、并且变压器在150%满负荷启动时饱和。

您好!
以下线程 实际上解释了输出 C 和 D 小于或大于50%占空比的原因。 这与 C 和 D 的相移和控制占空比有关。
我确实注意到您使用的是占空比超过90%的 UCC28950。 有一种应用讨论了 、当尝试使 UCC28950在90%占空比上运行时、可能存在问题。 他们创建了 UCC28951以避免此问题、这是 UCC28951的直接替代产品。 以下链接将带您进入应用手册。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua853
您可能需要订购 UCC28951并将其置于您的设计中、以便了解其行为是否有所改善。
如果您希望坚持使用 UCC28950、另一种避免这种情况的方法是调整匝数比、使占空比绝不大于90%。
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、