This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PSFB 主桥臂 MOSFET 驱动电压发生100%占空比、且变压器在150%满负荷启动时饱和。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401203/ucc28950-psfb-leading-leg-mosfet-driving-voltage-occur-100-duty-cycle-and-transformer-saturate-when-startup-with-150-full-load

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951

工具与软件:

尊敬的支持部门:

还有一个关于 UCC28950的问题。

PSFB 主桥臂 MOSFET 驱动电压出现100%占空比、并且变压器在150%满负荷启动时饱和。

原因是什么以及如何解决?
以下是发生此问题时捕获的波形?
 ch1:超前桥臂的低侧 MOSFET Vgs (OUTD);ch2:超前桥臂的高侧 MOSFET Vgs (OUTC);ch3:Vout;ch4:CT 信号
TI 是否有任何已解决此问题而无法推荐的新产品路线图系列?
此致、
KPK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下线程 实际上解释了输出 C 和 D 小于或大于50%占空比的原因。  这与 C 和 D 的相移和控制占空比有关。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288524/ucc28950-ucc28950-leading-leg-driving-duty-cycle-asymmetric

    我确实注意到您使用的是占空比超过90%的 UCC28950。  有一种应用讨论了 、当尝试使 UCC28950在90%占空比上运行时、可能存在问题。  他们创建了 UCC28951以避免此问题、这是 UCC28951的直接替代产品。  以下链接将带您进入应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    您可能需要订购 UCC28951并将其置于您的设计中、以便了解其行为是否有所改善。

    如果您希望坚持使用 UCC28950、另一种避免这种情况的方法是调整匝数比、使占空比绝不大于90%。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、