This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:无恒流和恒压充电状态

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400485/bq25611d-no-constant-current-and-constant-voltage-charging-status

器件型号:BQ25611D

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们发现、在测试 BQ25611D 的充电曲线时、BQ25611D 未进入恒定电流充电状态、并且电池电压也出现波动。 电池容量为1500mA 451,电源为支持5V/2A 或9V/2A 输出的适配器。

充电曲线如下所示:

寄存器设置如下所示:

Registor 电流
0x00 0x14
0x01 0x1E
0x02 0x9A
0x03 0xA2
0x04 0x38
0x05 0x8E
0x06 0x68
0x07 0x4C
0x08 只读
0x09 只读
0x0A 0x03
0x0B 只读
0x0C 0x75

您能帮助 分析此问题的原因吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享一个原理图。

    请共享所有寄存器的寄存器读取(即使是只读寄存器)。

    请澄清所提供的示波器图上是哪些波形。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    原理图如下:

     所有寄存器的寄存器读取如下(充电电流约为1A):

    Registor 设置值 读数
    0x00 0x14 0x14
    0x01 0x1E 0x1E
    0x02 0x9A 0x9A
    0x03 0xA2 0xA2
    0x04 0x38 0x38
    0x05 0x8E 0x8E
    0x06 0x68 0x68
    0x07 0x4C 0x4C
    0x08 只读 0xB4
    0x09 只读 0x00
    0x0A 0x03 0xC3
    0x0B 只读 0x54
    0x0C 0x75 0x75

    前面提到的充电曲线是指适配器的输出电压和电流、其中蓝线表示适配器提供的充电电流、黄线表示适配器的输出电压。

    我们还捕获了充电过程中电池端电压和充电电流的充电曲线、如下图(黄线表示电池电压、蓝线表示流入电池的充电电流)。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错。

    下面讨论了几个方面:

    1.器件寄存器显示器件处于 VINDPM 中。 随着电池电压和固定输入电压的增加、充电电流将下降。 请使4.7V 设置与实际测量的输入电压保持一致。

    2.设定的充电电压为4.15V。从提供的第二幅图像来看,由于其电压,电池已经很可能处于 CV 模式。

    此致、

    Mike Emanuel