This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:多路复用器堆栈在一个位置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400573/hd3ss3220-mux-stack-in-one-position

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

我遵循了 HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块原理图。 CC 引脚上的电压是否正常工作。 插头上的电压为~0.4V (下拉引脚)。 C 型连接器翻转时 DIR 引脚会改变、当 CC 引脚指示连接时、ID 会下降。 MUX_EN 连接到 ID、通过200k 电阻器拉至5V。 但是、无论 CC 引脚指示如何、多路复用器路径始终是 Rx -> Rx2和 Tx -> Tx2。 在 C 侧器件上连接的仅在一个插头方向上被识别为超高速。 我尝试了两个 CC 引脚连接、即 USB C 侧的 CC1到芯片上的 CC1、USB   C 侧的 CC2到芯片上的 CC2、以及 USB C 侧的 CC1到芯片上的 CC2、USB C 侧的 CC2到芯片上的 CC1。 已尝试移除 VBUS_DET 电阻器。 这一切都保持不变。

能有什么想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何控制 Type-C VBUS?

    应仅提供 VBUS ID 变为低电平之后 . 如果您可以分享您的原理图、我可以帮助缩小问题的范围。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它恰好是 HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块。 ID 连接到  TPS25910RSAT 交换机上的/EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一个实验、我不使用 USB 连接器、将芯片移除了交流电容器、并通过100k 电阻将所有 Tx 和 Rx 引脚拉至 GND。 在 C 侧仿真 Rd 时将5k1电阻安装到 cc 引脚一处的 GND。 给它加电、我仍然可以在下拉的 CC 引脚上看到0.404V。 DIR 输出随 CC 引脚的变化而变化。 ID 变为低电平、MUX_EN 已连接到它。 我移除了 V_BUS 开关、因此没有 C 侧总线电压。 我可以在引脚15和引脚9之间测量~ 8欧姆、14和10之间测量相同、以及在引脚6-21和7-20之间测量 8欧姆、无论哪个 cc 引脚下拉都是如此。 您不能再简单了。 我使用了之前使用的较新的零件、只是为了以防万一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 DIR 发生变化、则多路复用器应在 TX/RX1和 TX/RX2之间切换。  奇怪的是、您无法在电路板上看到此开关发生。

    在上一个实验中、您看到 RX1 --> RX 路径和 TX --> TX2路径上的8欧姆正确吗?

    我对该隔离式实验有几个问题:

    1.是否符合 VDD5和 VCC33之间的上电序列的数据表规格? 我们需要确保器件正确上电、以便捕获 HD3SS3220配置引脚:

    2.您测量的其他 TX/RX 路径之间的电阻是多少? 断开连接时应为 Hi-Z。

    3.您能否仔细检查 ENn_MUX 是否被驱动为低电平? 我希望确保启用多路复用器。

    4. VCC33电源轨上是否出现过大的噪声? 这是内部多路复用器的电源轨、因此如果有噪声、多路复用器可能无法正常运行。

    根据您的描述、好像内部 CC 控制器在工作(ID 和 DIR 输出正常工作)、但内部 MUX 可能存在问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 Rx --> rx2、Tx--> tx2、抱歉、我拧紧了引脚号。

    神秘已解决。 PCB 上的 DIR 引脚未上拉。 我仅在检查是否翻转时连接它(直接连接到引脚)。 在这根电线挂在四周的情况下进行其他检查是不方便的。 因为事实证明、MUX 仅在 DIR 引脚上拉时工作。 让我误解的是 、R45旁边的 HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块原理图中指出、DIR 引脚测试焊盘仅用于测试目的、因此我假设由于我不使用该信号、因此我不需要连接它。 我认为应该注意这个要求的某处,这花了我3天的工作和极大的沮丧不理解发生了什么。

    Shane 非常感谢您付出的时间和努力。