工具与软件:
我遵循了 HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块原理图。 CC 引脚上的电压是否正常工作。 插头上的电压为~0.4V (下拉引脚)。 C 型连接器翻转时 DIR 引脚会改变、当 CC 引脚指示连接时、ID 会下降。 MUX_EN 连接到 ID、通过200k 电阻器拉至5V。 但是、无论 CC 引脚指示如何、多路复用器路径始终是 Rx -> Rx2和 Tx -> Tx2。 在 C 侧器件上连接的仅在一个插头方向上被识别为超高速。 我尝试了两个 CC 引脚连接、即 USB C 侧的 CC1到芯片上的 CC1、USB C 侧的 CC2到芯片上的 CC2、以及 USB C 侧的 CC1到芯片上的 CC2、USB C 侧的 CC2到芯片上的 CC1。 已尝试移除 VBUS_DET 电阻器。 这一切都保持不变。
能有什么想法。