This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:UCC5350MC

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, UCC5350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400478/ucc5350-q1-ucc5350mc

器件型号:UCC5350-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC5350

工具与软件:

嗨、团队:

当我们使用 UCC5350MC 驱动两个并联 IGBT 时、如何连接 UCC5350的 CLAMP 引脚? 我们是否可以将 CLAMP 连接到 两个 IGBT 的 G? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jlawei:

    由于开关 dV/dt 较慢、IGBT 的米勒注入问题不会像 Si MOSFET 那样糟糕。

    最好将钳位连接到 OUT。 如果将 CLAMP 连接到 G1和 G2、栅极将短接在一起、如果存在与工艺变化相关的 Vth 不匹配、则可能会导致 IGBT 之间的电流共享更加不平衡。

    如果您确实看到此电路出现米勒尖峰、那么可能最好将钳位更改为 G1和 G2、因为与米勒注入尖峰相比、电流失配是一个不太严重的问题。

    我将进行一些测试以进一步调查这个常见问题的最佳解决方案、然后我会向您反馈最终结果。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的答复。 期待您的测试结果。

    对于 UCC5350-Q1、哪一个 OPN 更适合此应用场景? UCC5350MC-Q1还是 UCC5350SB-Q1?

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    如果您发现需要额外的米勒钳位、UCC5350M 可让您灵活地将钳位连接到 G1和 G2。 这可能是正确的器件。

    此致、

    Sean