Thread 中讨论的其他器件:UCC5350、
工具与软件:
嗨、团队:
当我们使用 UCC5350MC 驱动两个并联 IGBT 时、如何连接 UCC5350的 CLAMP 引脚? 我们是否可以将 CLAMP 连接到 两个 IGBT 的 G? 谢谢!
BR
Jiawei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
当我们使用 UCC5350MC 驱动两个并联 IGBT 时、如何连接 UCC5350的 CLAMP 引脚? 我们是否可以将 CLAMP 连接到 两个 IGBT 的 G? 谢谢!
BR
Jiawei
尊敬的 Jlawei:
由于开关 dV/dt 较慢、IGBT 的米勒注入问题不会像 Si MOSFET 那样糟糕。
最好将钳位连接到 OUT。 如果将 CLAMP 连接到 G1和 G2、栅极将短接在一起、如果存在与工艺变化相关的 Vth 不匹配、则可能会导致 IGBT 之间的电流共享更加不平衡。
如果您确实看到此电路出现米勒尖峰、那么可能最好将钳位更改为 G1和 G2、因为与米勒注入尖峰相比、电流失配是一个不太严重的问题。
我将进行一些测试以进一步调查这个常见问题的最佳解决方案、然后我会向您反馈最终结果。
此致、
Sean