This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:TPS61200

Guru**** 2511485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400580/tps61200-tps61200

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS61299

工具与软件:

你(们)好

我们使用的是 TPS61200、VBUS 输入电压来自 USB 端口。

TPS61200似乎设计用于电池电压输入

是否有一个5V 输出500mA 稳压器更适合使用
通过 USB 端口提供输入电压、您会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以试试 TPS61299吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、但我想避免使用升压 转换器。 我会关注它们引入的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在寻找电荷泵。 纹波要求是什么?