请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61200 主题中讨论的其他器件: TPS61299
工具与软件:
你(们)好
我们使用的是 TPS61200、VBUS 输入电压来自 USB 端口。
TPS61200似乎设计用于电池电压输入
是否有一个5V 输出500mA 稳压器更适合使用
通过 USB 端口提供输入电压、您会怎么样?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.