This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994上的 HPD RX 信号

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399626/tps65994ad-hpd-rx-signal-at-tps65994

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65994

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户希望使用 TPS65994AD 实现简单的 PD 直通功能。 (PDO 仅为5V 和20V)。

HPD 端口(GPIO0/1)是否可以是端口 A (DFP)/B (UFP)的 HPD TX 和 HPD RX?

2.是否有任何 GPIO 事件可以用于 禁用 UFP 端口、直到 DFP 端口获得20V PDO?  

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     是否有任何人根据 GPIO 输入事件对 TPS65994AD 的 HPD RX 功能和端口控制功能进行评论?

    谢谢。此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我们必须使用 TPS65988来实现 HPD TX/RX 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    分配到此主题的工程师当前因假期而不在办公室。 他应该明天回来。 请预计会有一些延迟。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    TPS65994不支持 HPD Tx。 您可以将 TPS65988用于 HPD Tx/TPS65992、或使用 Rx。

    我认为没有这样的 GPIO 会阻止 PD。 必须通过 I2C 来完成。