请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 主题中讨论的其他器件: TPS65988、 TPS65994
工具与软件:
您好、先生、
我的客户希望使用 TPS65994AD 实现简单的 PD 直通功能。 (PDO 仅为5V 和20V)。
HPD 端口(GPIO0/1)是否可以是端口 A (DFP)/B (UFP)的 HPD TX 和 HPD RX?
2.是否有任何 GPIO 事件可以用于 禁用 UFP 端口、直到 DFP 端口获得20V PDO?
此致、
Gary Teng