This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:如何限制输出电流

Guru**** 2556040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394955/lm5116-how-to-limit-the-output-current

器件型号:LM5116

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们的一个项目中使用了 LM5116直流/直流转换器。 规格区域如下。 VIN - 10 - 55V。 Iout=12A 和 Vout=7.4V。 我们的设计中使用了4个直流/直流转换器。 我们最初进行了负载测试、一切都正常。 我们将输出连接到伺服电机、从而将设计转换为 EMI/EMC。 EMI/EMC 测试完成后、两个通道未提供输出。 您能否说明一下电流限制的工作原理以及如何对其进行限制? 我们使用 webench 进行设计、并使用相同的电路。

谢谢、此致、

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、您好  

    请检查哪个引脚损坏。 尤其是、请检查 VOUT 引脚。 电机负载有时会在 VOUT 引脚上引起负电压浪涌、并 在关断期间损坏器件。  

    数据表的第6.3.7节详细介绍了限流功能。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5116.pdf 

    LM5116包含一个电流限制监控方案、以保护电路不受可能 出现的过流情况的影响。 当设置正确时、仿真电流检测信号与降压开关电流成正比 、比例因子由电流限制检测电阻决定。 对 电流限制比较器应用仿真斜坡信号。 如果仿真斜坡信号超过1.6V、电流周期将终止

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    感谢您的答复。

    在数据表中、当我进行计算时、他们给出了两个公式。

    '如果仿真斜坡信号超过1.6V、电流周期将终止(逐周期电流限制)。 由于斜坡幅度与 VIN - VOUT 成正比、因此如果 VOUT 短路、则占空比会立即降低。 - 关闭转换器需要多长时间?

    当我根据 webench 设计以7.4V/12A 电流计算 Ipeak 时、RS = 3m Ω。 我不在 CS 和 CSG 中使用 RG 电阻器、因此我将其视为0。 增益 A=10。 当我进行计算时、IPEAK=36.67。 这是该器件的 ILIM 吗? 它非常大、当灌电流开始吸收更多电流时、会损坏我的器件。

    请阐明用于计算电流限制的公式以及 Rsense 与 Vramp 的关系(共用同一个公式)。

    当我开始计算 Rs 时、得到的是7m Ω、但 webench 得到的是3m Ω。 由于它相对于 Vramp、webench 显示为3m Ω。 请耐心地解释一下。

    为方便起见、我将在输出端使用双向瞬态二极管(SMAJ10CA)。

    谢谢、此致、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、您好  

    1. 您是否会向我发送一份更高分辨率的原理图以便我可以读取组件值?  
    2. 请从 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051下载快速入门文档、 输入您的电气要求和组件选择、然后将完成的 Excel 文件发送给我。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    下面我附上原理图 pdf。 我很快就会分享另外一个。

    e2e.ti.com/.../t_2D00_ext_2D00_embd_2D00_2180_2D00_lnt.pdf

    e2e.ti.com/.../3426.LM5116_5F00_quickstart.xls

    步骤11:14。 我将其保留为默认值。

    谢谢、此致、

    C Ashok Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、您好  

    "Quick Start"中的元件选择不同于您的原理图。 Rs 在 QS 中为4.5m、但在 SCH 中为3.0m。 在 QS 中、LOUT 为3.3uH、但在原理图中为5.6uH。 我想您给我发送了错误的 Excel 时间。 请将更正后的 Excel 文件发送给我。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL