工具与软件:
尊敬的所有人:
我们的一个项目中使用了 LM5116直流/直流转换器。 规格区域如下。 VIN - 10 - 55V。 Iout=12A 和 Vout=7.4V。 我们的设计中使用了4个直流/直流转换器。 我们最初进行了负载测试、一切都正常。 我们将输出连接到伺服电机、从而将设计转换为 EMI/EMC。 EMI/EMC 测试完成后、两个通道未提供输出。 您能否说明一下电流限制的工作原理以及如何对其进行限制? 我们使用 webench 进行设计、并使用相同的电路。
谢谢、此致、
Ashok