工具与软件:
使用 BQ25798 时、我存在一个问题、那就是对于处于仅电池模式且禁用 ADC 的充电器而言、有时电池中的电流过高(0.6mA 或更高)。
上电后、不在 I2C 上进行通信、因此充电器处于默认模式。
由于我没有运输 FET、因此电池(约11V)直接连接在 BAT 引脚上。
在正常情况下、从电池获取的电流约为30uA。 问题是、有时该电流会开始上升。 我认识到 PMID 上的电压大约为5...9V。 VBUS 有时也处于此电压、但有时 VBUS 会保持低电平。
即使 STAT 引脚开始切换、连接到该引脚的 LED 也开始闪烁。 仅连接电池、VBUS 没有外部电源时就会发生这种情况。
原理图的以下部分: 
我连接充电器的方式有什么问题吗?
我的假设是、如果仅由电池供电并且所有寄存器均处于默认状态、则 VBUS 和 PMID 应该没有电压。
您对此行为有何解释?
此致、
Michael