This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如果仅由电池供电、VBUS 上的电压、STAT 信号故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401230/bq25798-voltage-on-vbus-if-only-battery-powered-stat-signals-fault

器件型号:BQ25798

工具与软件:

使用 BQ25798 时、我存在一个问题、那就是对于处于仅电池模式且禁用 ADC 的充电器而言、有时电池中的电流过高(0.6mA 或更高)。
上电后、不在 I2C 上进行通信、因此充电器处于默认模式。
由于我没有运输 FET、因此电池(约11V)直接连接在 BAT 引脚上。
在正常情况下、从电池获取的电流约为30uA。 问题是、有时该电流会开始上升。 我认识到 PMID 上的电压大约为5...9V。 VBUS 有时也处于此电压、但有时 VBUS 会保持低电平。
即使 STAT 引脚开始切换、连接到该引脚的 LED 也开始闪烁。 仅连接电池、VBUS 没有外部电源时就会发生这种情况。

原理图的以下部分:

我连接充电器的方式有什么问题吗?
我的假设是、如果仅由电池供电并且所有寄存器均处于默认状态、则 VBUS 和 PMID 应该没有电压。

您对此行为有何解释?

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在仅连接电池的情况下、VBUS 上应该没有电压。  由于电池连接处的电容耦合、PMID 上可能存在一些电压、但最终应该会释放。  您的 PROG 电阻表示您有4节电池。  BAT 和 SYS 上的绝对最大电压为20V。  即使是已部分充电的4节串联电池、热插拔也会导致振铃超过20V 绝对最大值并造成 IC 损坏。 我想情况就是这样。

    我们建议在 EVM 用户指南原理图和数据表应用部分中添加一个 TVS 二极管、从而使用 TVS 二极管再次保护热插拔损坏。

    此致、

    Jeff