This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:针对低电流应用的感测电阻器选择

Guru**** 2539790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400912/bq28z610-sense-resistor-selection-for-low-current-application

器件型号:BQ28Z610

工具与软件:

大家好

我目前正在设计电池供电设备、并希望准确确定电池的荷电状态。 我考虑使用  BQ28Z610  这一目的。  

我的问题与为设计选择感应电阻器有关。 数据表建议使用1-3m Ω 电阻。 根据我的理解、主要考虑因素是将电阻器上的压降保持在 ADC 的测量范围内(125mV)。 对于我的应用、我计划通过小型太阳能电池板或外部电源为电池充电。 我已在之前的版本中实现了该功能。 这意味着无论是否使用外部充电器、我的充电电流都将在几毫安到最大2A 的范围内。 器件本身在运行时使用70mA。  

由于电流相对较低、甚至可能使用最大3m Ω 的检测电阻、因为压降将非常小且远低于125mV 范围。

我是否可以使用更大的感应电阻器来更大程度地利用测量范围? 如果我使用的最大电压为100mV、最大电流为2A、我会考虑使用50m Ω 的感应电阻器。 任何建议都将是最有用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅此 E2E 主题。 

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    谢谢! 这证实了使用较高阻值的电阻器是可以接受的、但我仍然不确定如何确定适合我的应用的理想值。 如果我的最大预期电流为2A、那么使用100mV/2A = 50m Ω 是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据我的经验、对于我们的监测计而言、50m Ω 似乎过高。 我看到客户成功使用的最大值是20m Ω 检测电阻。  

    此致、  

    Robert。