工具与软件:
大家好
我目前正在设计电池供电设备、并希望准确确定电池的荷电状态。 我考虑使用 BQ28Z610 这一目的。
我的问题与为设计选择感应电阻器有关。 数据表建议使用1-3m Ω 电阻。 根据我的理解、主要考虑因素是将电阻器上的压降保持在 ADC 的测量范围内(125mV)。 对于我的应用、我计划通过小型太阳能电池板或外部电源为电池充电。 我已在之前的版本中实现了该功能。 这意味着无论是否使用外部充电器、我的充电电流都将在几毫安到最大2A 的范围内。 器件本身在运行时使用70mA。
由于电流相对较低、甚至可能使用最大3m Ω 的检测电阻、因为压降将非常小且远低于125mV 范围。
我是否可以使用更大的感应电阻器来更大程度地利用测量范围? 如果我使用的最大电压为100mV、最大电流为2A、我会考虑使用50m Ω 的感应电阻器。 任何建议都将是最有用的。