This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:CHG 引脚上的噪声

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398782/bq51050b-noise-on-chg-pin

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

您好!  

我希望有人能够对我所面临的问题发出一些曙光。 我有一款采用 BQ51050B 芯片的产品、我已通过100K 电阻器将 CHG 引脚上拉至 BAT、并通过 MOSFET 将其连接到 MCU、以便它知道我们何时充电。 设计完成后、我意识到我无法检测到它在充电器中已满、但暂时忽略它。

一旦器件充满电一段时间(随机)后、我的 MCU 从 CHG 引脚的中断启动。 我已经探测了 CHG 引脚、它似乎有一些 干扰 、大约可以降到低  300us . 我很难相信是干扰、 实际上我并不知道 CHG 引脚上的某些条件。  BAT 网络具有1.1uF 的电容。   我附上了我的原理图和布局图片供参考。 正下方有一个实心接地层,CHG 网长为 27.376mm

我可以在 MOSFET 的栅极添加一个电容器、但我想了解会发生什么情况

有任何见解会被赞赏吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能不是噪声。

    80mS 时间听起来像是来自发送器的数字 Ping 时间。  数字 ping 将为接收器供电、它将检查电池是否需要充电。  如果接收器没有发送充电完成、则发送器返回到睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    感谢您的答复。 我今天做了更多的挖掘,持续时间比我想象的短。 大约为300us、但我认为它看起来太干净而不会产生噪声。 我也认为它从乒乓,因为它每2000ms

    IC 不会变热、我肯定是使用10K 下拉电阻器来禁用它的。 但它仍在发生

    我知道 TX 会与 RX 通信、以了解它是否需要充电、如果不需要充电、那么 CHG 线路上不应出现任何内容、因此我不知道为什么会看到这种情况?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢完成示波器捕获。  怀疑这是来自 TX 的数字 ping、用于检查 RX 是否需要更大的功率。  

    dip 可能是器件的启动行为、我将在实验中仔细检查您的设置。

    能否比较 RECT 引脚和 CHG ping?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的帮助。 如果您能仔细检查一下的话、那会很棒、

    与 Rect Pin 比较是一个伟大的呼喊,不幸的是,我只看到了这个消息,已经离开了办公室,所以我将 不得不在明天做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上、下面的蓝色迹线是 RECT 引脚、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我不能在实验室中重复、明天会更详细地进行。

    它看起来像是启动行为。

    您如何在上看到此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也认为它的启动行为,但我不能把我的手指放在为什么或在过程中的位置。

    我有30多个装置都在运行。 Im 使用另一种设计的充电器、它能与发送器配置文件相关吗?  

    我问的原因是因为我昨天在玩它,并能够改变在哪个点发生它。

    TX 的输入电源为12V、Rx 是锂聚合物电池、标称电压为3.7V。 因此我使用半 桥模式。

    这是我昨天发现的几件事:

    • - CHG 引脚仅在电池充满电时才会这样做。
    • -当我将 Ping 设置为半桥时,在充电时 CHG 引脚上会出现这种行为,
    • -当我将 Ping 设置为全桥时,只有在将产品移入和移出充电器时(不静止)才会发生该行为。

    Tx 配置设置:

    • 桥模式:半桥  
    • TX 最大占空比:50%
    • TX 最小占空比:30%
    • TX 频率最大值:149kHz
    • TX 频率最小值:120kHz
    • Ping 频率:174.99kHz
    • TX DC Ping 占空比:50%
    • Ping 半桥:否

    感谢您的帮助

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    CHG 脉冲可能由 RECT 上升速率引起。  我在实验室中看到它、其中包含一些上升速率较慢的发送器。  具有快速上升速率的单位未显示该值。  当 RECT 电压超过~0.7V 时、会产生脉冲。

    内部辅助控制电压来自 RECT。  

    请尝试以下操作:

    1.) 您是否有5V 输入单线圈发送器用于测试?

    2.) 减小 RECT 引脚上的输出电容器。

    3.) 您是否有另一个 RX 线圈用于测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我用5V 电源为发送器板供电时、也会得到相同的结果(相同的线圈和电容器)。 此外、我还没有另一个用于测试的 Rx 线圈。

    我刚刚移除了1uf 电容器、因此仅有100nF 电容器、我知道其极限、但也可得到稍许相似的结果。 我已附上图像。   我在设计说明中注意到、Rect 引脚上的电容值介于4.7uf 和22uf 之间。 我的电容仅为1.1 μ F、因此我是否应该换个方向增加电容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们添加了10uf、因此它的总电容为20.1uF、这似乎对其进行了排序。 这是否与您的逻辑紧密相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    将 RECT 上的电容增加到20.1uF 可以解决该问题?

    这不会降低上升速率、但会增加大量滤波。   

    您测试了多少个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仅在1个器件上尝试过它。

    我可以一直复制这根毛刺,然后我又添加了电容器,它消失了。 然后、确认我移除了电容器、然后它恢复了。

    然后重新添加电容器进行仔细检查、结果看起来是这样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    这是您可以接受的解决方案?