Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22E, TPSM843B22
主题中讨论的其他器件: TPSM843B22
工具与软件:
您好:
我最近为 TPSM843B22E 开关模块提供了一个未加密的 PSPICE 模型、以便将其转换为 LTSPICE、从而能够更快地运行并与 Coilcraft 电感器的 LTSPICE 模型配合使用。
但是、这个模型无法收敛。 它会出现一系列这样的错误、在这个刚刚发布的模型中、这些错误似乎是内部问题。
在"b§e_abm12 vref_ss 0 v={(limit (v (n16772956)、0、0.515)}"中使用花括号有问题
错误:"(limit ([v](n16772956)、0、0.515)"中未定义的符号
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{vss}}}"中使用花括号有问题
错误:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"中未定义的符号
在"b§e_out y1 0 v={if (v (yint1)>{vthresh}}、{{VDD}、{{VSS}})}"中使用花括号有问题
错误:"if ([v](yint1)>((vthresh))、((VDD))、((VSS))"中未定义的符号
你能给我什么建议吗?
谢谢!
Farron