This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22E:SPICE 模型故障

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22E, TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398972/tpsm843b22e-failing-spice-model

器件型号:TPSM843B22E
主题中讨论的其他器件: TPSM843B22

工具与软件:

您好:

我最近为 TPSM843B22E 开关模块提供了一个未加密的 PSPICE 模型、以便将其转换为 LTSPICE、从而能够更快地运行并与 Coilcraft 电感器的 LTSPICE 模型配合使用。  

但是、这个模型无法收敛。  它会出现一系列这样的错误、在这个刚刚发布的模型中、这些错误似乎是内部问题。

 

在"b§e_abm12 vref_ss 0 v={(limit (v (n16772956)、0、0.515)}"中使用花括号有问题

   错误:"(limit ([v](n16772956)、0、0.515)"中未定义的符号

在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{vss}}}"中使用花括号有问题

   错误:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"中未定义的符号

在"b§e_out y1 0 v={if (v (yint1)>{vthresh}}、{{VDD}、{{VSS}})}"中使用花括号有问题

   错误:"if ([v](yint1)>((vthresh))、((VDD))、((VSS))"中未定义的符号

你能给我什么建议吗?

谢谢!

Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farron:  

    感谢您发布有关 TPSM843B22E 的问题。 在您的 LT-SPICE 案例中,我们不会使用我们的竞争对手工具来推广或支持我们的器件。 这显然是 TI 的法律问题、并且不遵守 LT 的许可协议

    "本计划明确无权被半导体制造商用于其产品的设计、促销、演示或销售。 在这些应用中使用 LTspice 必须获得 Linear Technology 的特定许可。"

    https://ltwiki.org/LTspiceHelpXVII/LTspiceHelp/html/License_Agreement_Disclaimer.htm

    利用我们的工具(PSPICE for TI)、我们可以解决您关于我们模型的任何问题。

    David D 将与离线联系、为您提供有关 TI 模型的进一步支持。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:

    David 对移除模型中不必要的卷帘有一些建议。  然而,该模型是超过2000行长,挑选哪组卷花括号删除是我不知道的。  

    因此、我必须在 TI PSPICE 中尝试这些仿真。  我已经安装了它、但似乎没有 TPSM843B22E 和其他新的"843"型号可供放置。  在型号列表中、他们从842跳至844。  

    您能说明它们何时将位于 TI PSPICE 中吗?

    谢谢!

    Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farron:

    塔哈尔将在一周结束时作出回应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    重新分配给 Amod

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farron:

    我没有在 TI.com 上看到发布的 TPSM843B22E 模型。 因此、由于该原因、库中可能未提供此模型。 我们在任何仿真模型中都不对温度依赖性进行建模。 TPSM843B22模型(位于 https://www.ti.com/lit/zip/slum896) 的工作方式与 TPSM843B22E 相同、因此我建议下载并使用该模型来代替 TPSM843B22E。

    如果您在使用此 TPSM843B22 PSPICE for TI 模型时有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    Amod