Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, TPS65023-Q1, TPS65023
主题中讨论的其他器件:TPS22992、 TPS65023
工具与软件:
早上好、
我已经使用以下 TI 器件设计了一个电路:
TPS2116DRLR
TPS65023QRHARQ1
TPS22992RXPR
外部系统设计人员建议使用这些元件。
外部系统提供5V 电源和5V 电池。 当仅使用电池时、该电源保持 RTC 通电。 当施加5V 主电源时、外部系统打开三个 TPS22992电源开关。
所需的电源轨运行(开关处于运行状态时仅电压/仅电池电流/电流/最小斜坡时间)为:
可同时斜升的 VDD_BATT_PS (0.8V/200uA/DVDDLO_BATT_PS 1.6mA)和(1.8V/500uA/DVATT/100us)、随后是16mA BATT_PS (3.3V/600uA/DVDDATT/100us 10mA)
我已经附上了原理图和 BOM。 带有 J 参考标识符的单引脚器件是测试点。 带有 J 参考标识符的两引脚器件是跳线、用于将电源与原型板上的电路其余部分隔离。
如果我可以提供任何澄清信息、请告知我。
谢谢
Frank
e2e.ti.com/.../PowerSupplySchematic.pdf e2e.ti.com/.../BOM.txt