This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:原理图审阅

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, TPS65023-Q1, TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399265/tps65023-q1-schematic-review

器件型号:TPS65023-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22992TPS65023

工具与软件:

早上好、

我已经使用以下 TI 器件设计了一个电路:

TPS2116DRLR

TPS65023QRHARQ1

TPS22992RXPR

外部系统设计人员建议使用这些元件。

外部系统提供5V 电源和5V 电池。 当仅使用电池时、该电源保持 RTC 通电。 当施加5V 主电源时、外部系统打开三个 TPS22992电源开关。

所需的电源轨运行(开关处于运行状态时仅电压/仅电池电流/电流/最小斜坡时间)为:

可同时斜升的 VDD_BATT_PS (0.8V/200uA/DVDDLO_BATT_PS 1.6mA)和(1.8V/500uA/DVATT/100us)、随后是16mA BATT_PS (3.3V/600uA/DVDDATT/100us 10mA)

我已经附上了原理图和 BOM。 带有 J 参考标识符的单引脚器件是测试点。  带有 J 参考标识符的两引脚器件是跳线、用于将电源与原型板上的电路其余部分隔离。

如果我可以提供任何澄清信息、请告知我。

谢谢

Frank

e2e.ti.com/.../PowerSupplySchematic.pdf e2e.ti.com/.../BOM.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我只能评论 PMIC 与 TPS65023-Q1的连接、
    因此、您可能需要在 TPS22992器件型号下创建另一个线程、让电源开关器件专家查看这些连接。

    关于评论/问题:

    • VDCDC1的预期输出电压电平是多少? 0.8V?  
      我认为、此分压器的 R22和 R23值应 相互切换、从而获得0.8V 的 V_OUT

     

    或者 如果使用 I2C 配置 DEFDCDC1 (DEFCORE 寄存器、地址0x06)、则根本不需要该整个分压器。

    • 我是否可以知道为什么 DCDC3_EN 被连接至一个分压器?  它应该直接连接到任何高电平信号。
    • 如果未使用 VRTC、请连接至少100nF 的电容器、并且不保持悬空。  
    • 次要注解:请注意 PWRFAIL 和 RESPWRON 引脚的方向应该是输出、而不是输入

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您查找这些问题。 我将实施您建议的更改。

    我需要通道3在通道1和2斜升后开始其启动序列。 理想情况下、我会使用来自其他通道之一的电源正常信号。 但此芯片在引脚上没有这些信号。 遗憾的是、外部系统将无法与 I2C 连接。

    我已将分频器设置为在1.8V 电压轨大约为1.6V 时达到 DCDC3_EN 的1.3Vih 阈值。

    如果有更好的方法可以做到这一点、我愿意改变。

    谢谢

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    这应该没有问题。 我通常会看到用来引起延迟的 RC 电路、但如果您不担心启动之间的特定时间、而只是一般的序列、我认为 没关系。  

    此致!  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    最好使用确定性更强的序列。 我 看到 数据表中提到了以这种方式使用 RC 电路的情况。 是否有示例?  

    谢谢

    Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    我找不到参考设计示例、
    但这里有一份深入介绍如何设计 RC 电路以实现精确启动时间的应用手册:
    https://www.ti.com/lit/ab/slvaea3/slvaea3.pdf
    (它指特定的降压转换器、但相同的原理可应用于 PMIC EN 引脚)

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    这是一个很好的参考! 我已经根据您的建议更新了原理图、并且计算出 DCDC3_EN 将在751us-936us 内达到1.3V。 如果我对 TPS65023的理解正确、这意味着第三个电源轨将在第一个和第二个电源轨完全斜升后启动。 如果情况不是这样、请告诉我。

    谢谢!

    Frank

     e2e.ti.com/.../PowerSupplySchematicV2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    更新后的原理图更改让我感觉很棒。  

    计算结果看起来也正确。  

     DCDC1&2的软启动时间约为750us
    因此、RC 延迟(约843us、或751us - 936us)将使 DCDC3 在其他两个电源轨完全斜升后开始启动。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的帮助!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气! 很高兴提供帮助。  

    Sarah