Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z80
工具与软件:
您好!
与之前的情况( e2e.ti.com/.../bq40z80evm-020-timeout-failed-to-communicate-wrong-value )一样、有时(大约10节电池中有2..3节电池)、在将 BQ40Z80连接到7节电池后、无法通过 SMBus 进行连接。 断开并重新连接电池后、SMBus 连接已恢复、但 Battery Management Studio 屏幕显示65534mV (而不是大约25000 mV)的电压、并且数据存储器的内容不可用。 上传.srec 文件后、BQ40Z80功能将恢复。 这样做不太方便、因为每次都要在 BMS 上拆焊。 请告诉我这一问题的可能原因是什么以及如何避免这一问题? 从电池到 BMS 连接导线的顺序是否重要(例如、先正极连接、然后负极连接、或者反过来连接、第一负极连接、 然后是正电压)?
提前感谢!
Zeev。