This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80:通信超时/失败/值错误

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400789/bq40z80evm-020-bq40z80-timeout-failed-to-communicate-wrong-value

器件型号:BQ40Z80EVM-020
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

与之前的情况( e2e.ti.com/.../bq40z80evm-020-timeout-failed-to-communicate-wrong-value )一样、有时(大约10节电池中有2..3节电池)、在将 BQ40Z80连接到7节电池后、无法通过 SMBus 进行连接。 断开并重新连接电池后、SMBus 连接已恢复、但 Battery Management Studio 屏幕显示65534mV (而不是大约25000 mV)的电压、并且数据存储器的内容不可用。 上传.srec 文件后、BQ40Z80功能将恢复。 这样做不太方便、因为每次都要在 BMS 上拆焊。 请告诉我这一问题的可能原因是什么以及如何避免这一问题? 从电池到 BMS 连接导线的顺序是否重要(例如、先正极连接、然后负极连接、或者反过来连接、第一负极连接、 然后是正电压)?

提前感谢!

Zeev。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    7S 模式不再支持 bq40z80。 众所周知、如果在7S 模式下使用、它可能会导致问题。 这就是我们不再将该器件列为7节串联电池的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    当 BQ40Z80仍然被列为7节串联器件时、我们基于 BQ40Z80开发了具有 BMS 的7节串联锂离子电池。 我们每个月都生产几十个这样的电池。  如果您停止支持7S 模式、我们在生产这些电池时会遇到很大的问题。  导致您在7S 模式下停止支持 BQ40Z80的问题的技术本质是什么? 它们的重要性如何 、这些问题对 BMS 功能有何影响? 如果 BQ40Z80无法再在7S 模式下使用、应选择哪些替代选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:
    对于已经使用过并处于生产级别的客户、我们可能会帮助调试问题。  

    我不能在公共论坛中披露 TI 专有信息。 请联系您当地的 FAE、让他/她联系我们。