This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:为什么 TPS6590379ZWSR 的 SMPS12的电压会波动?

Guru**** 2512895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400688/tps659037-why-the-voltage-of-smps12-of-tps6590379zwsr-fluctuates

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具与软件:

我将 TPS6590379ZWSR 与 AM5728配合使用。

SMPS1和 SMPS2作为数据表并行连接。

我发现 SMPS12的输出电压在系统启动后波动。
请参阅下图。 (黄色:SMPS1_SW  绿色:SMPS2_SW 粉色:SMPS12电压)
  



有时只有 SW2会在系统启动后停止。
我不知道这就是 SMPS12 (VDD_MPU)波动的原因、但 VDD_MPU 不稳定。

但我可以毫无问题地使用该系统。
这种现象是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

     我认为 SMPS12 (VDD_MPU)波动是正常的、因为它应该是由 MPU 的不同工作模式引起的;当 MPU 在工作模式下工作时、PMIC 会更高(1.25V);当 MPU 在低功耗模式下工作时、电压可能会更低(1.09V)。  

     有关更多详细信息、MPU  器件型号为 AM5728的新 e2e 博文可由器件的应用工程师提供帮助。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Phil

    我理解你的答案。

    谢谢你。

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

     请帮助关闭 TT。  

    谢谢!

    Phil