请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 主题中讨论的其他器件:AM5728
工具与软件:
我将 TPS6590379ZWSR 与 AM5728配合使用。
SMPS1和 SMPS2作为数据表并行连接。
我发现 SMPS12的输出电压在系统启动后波动。
请参阅下图。 (黄色:SMPS1_SW 绿色:SMPS2_SW 粉色:SMPS12电压)
有时只有 SW2会在系统启动后停止。
我不知道这就是 SMPS12 (VDD_MPU)波动的原因、但 VDD_MPU 不稳定。
但我可以毫无问题地使用该系统。
这种现象是否正确?