主题中讨论的其他器件:TPS62873、
工具与软件:
我要以 Vin=3.3V、Vout=0.4V、Iout=24A 且 Cout=22uF (GRM155C80E226ME11) x4的方式评估 TPS62873EVM-144 (TPS62873的两相)
我有几个问题:
我们正在尝试优化输出电容为22uF (GRM155C80E226ME11) x4的相位补偿常数、但找不到同时满足相位裕度和增益裕度的最佳常量。 具体来说、即使减小 GM 放大器输出 R1、增益也不会减小、fo 保持高电平、并且相位裕度不改变。
在这种输出电容条件下、是否无法使用相位补偿常数优化 G Φ 特性?
DCS 控制方法是否需要一定的最小输出电容才能正常运行?
我们是否可以将数据表第10.2.2.4节"选择输出电容器"中显示的公式作为 DCS 控制方法工作的条件?
在 Webench 仿真中、当输出电容为22uF x4、Vout=0.4V 且3MHz 时、将 TPS62873设置为单相、仿真不起作用。 是否存在任何限制?