Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCD3138、 UCC28056
工具与软件:
尊敬的先生:
正在寻找 支持18VAC -25VAC 3相输入的3相 PFC 控制器来实施。
适用于此应用的合适控制器建议以及设计支持文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 G.S.
感谢您关注 TI 的 PFC 控制器。
目前(在可预见的未来不可能)、TI 没有任何专门用于三相交流输入的模拟 PFC 控制器。
我们可实现三相 PFC 的 UCD3138数字控制器、在此过程中、一个器件可分别控制3个输入相位中的 PFC。
(我 敢肯定 我们拥有与此相关的参考设计、但我无法在 TI.com 上找到它。)
如果您打算使用6二极管电桥简单地对3个相位进行整流、那么我们几乎可以使用除 UCC28056之外的任何一个模拟控制器。
该视频太专业化、无法匹配您的18-25VAC 输入范围。
如果需要每个相位具有非常低的失真、则必须为每个相位以及3个单独的直流/直流级使用单独的模拟 PFC 控制器、然后在直流/直流隔离后将其输出组合到公共接地端、或使用单个 UCD3138控制器、但仍有3个单独的隔离式直流/直流级来组合输出。
6二极管整流只需要一个 PFC 控制器和一个直流/直流级、但 THDi 更高。
此致、
Ulrich