This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:具有桥式整流器的三相 PFC 控制器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401501/ucc28180-3-phase-pfc-controllers-with-bridge-rectifiers

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC28056

工具与软件:

尊敬的先生:

正在寻找 支持18VAC -25VAC 3相输入的3相 PFC 控制器来实施。

适用于此应用的合适控制器建议以及设计支持文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 G.S.  

    感谢您关注 TI 的 PFC 控制器。  

    目前(在可预见的未来不可能)、TI 没有任何专门用于三相交流输入的模拟 PFC 控制器。   
    我们可实现三相 PFC 的 UCD3138数字控制器、在此过程中、一个器件可分别控制3个输入相位中的 PFC。  
    (我 敢肯定 我们拥有与此相关的参考设计、但我无法在 TI.com 上找到它。)  

    如果您打算使用6二极管电桥简单地对3个相位进行整流、那么我们几乎可以使用除 UCC28056之外的任何一个模拟控制器。
    该视频太专业化、无法匹配您的18-25VAC 输入范围。   

    如果需要每个相位具有非常低的失真、则必须为每个相位以及3个单独的直流/直流级使用单独的模拟 PFC 控制器、然后在直流/直流隔离后将其输出组合到公共接地端、或使用单个 UCD3138控制器、但仍有3个单独的隔离式直流/直流级来组合输出。   

    6二极管整流只需要一个 PFC 控制器和一个直流/直流级、但 THDi 更高。  

    此致、
    Ulrich