This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:以40uF 输出电容启动

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3990, TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394720/tps746-q1-start-up-with-40uf-output-capacitance

器件型号:TPS746-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LP3990

工具与软件:

您好!

我希望在设计中使用此器件(TPS74633PQWDRVRQ1)的固定3.3V 版本。  VIN = 5V - 6V。  输出端的负载将仅为~μ F 15mA、但该 LDO 提供的电源轨上有~40uF 的电容(来自电路板上的各种去耦电容器、可能更像是降额后的10uF、因为它们是较小的0402器件)。

我的问题是、鉴于导通时相应的浪涌电流、该器件是否能够在输出端轻松以40uF 的电容启动?  在输出电容器充电期间、器件是否会"折返电流限制"和"过热保护"仅循环几次、然后才能最终稳定和保持负载?

谢谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    输出电容器值40uF 在器件的建议工作条件范围内。

    但是、输入电容值需要与输出电容相当、以便启动时消耗的电流不会触发短路电流限制电路。

    [报价 userid="615371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394720/tps746-q1-start-up-with-40uf-output-capacitance "]此器件是否能够愉快地以输出上40 μ F 的电容启动、

    如果 Cin 与 Cout 相当、则启动时应该不会出现问题。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、

    当 3.3V 域上的去耦电容器从0V 充电时、如果器件依靠短路保护来限制电流、这是个问题吗?

    遗憾的是、我电路板上没有用于大型输入电容器的空间。

    谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    您的 Cin 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了我的原理图。  我还没有考虑电容降额、因此总输出电容更像是16 μ F、而不是40 μ F。

    我设法安装了更多输入电容器、看起来极端、但降额值仅为:

    Vin=13.6uF 降额(5V 偏置)。

    COUT=15.9uF 降额(3.3V 偏置)

    22uF/10VDC 电容器为 Murata GRM158R61A226ME15D。

    10uF/10VDC 电容器是 Murata GRT155R61A106ME13D。

    降额值取自 Murata 的 SimSurfing 工具。

    负载消耗的15mA 最大(启动/浪涌除外)。

    我曾尝试找到 Spice 模型来在电路开启时对电路进行仿真、但似乎没有该模型?

    谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    降额值是重要的值。

    是否确定您有正确的原理图? 根据您附加的电路、Vin 的标称值为4*22=88uF、Cout=10uF、与您最初描述的相反。

    [报价 userid="615371" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394720/tps746-q1-start-up-with-40uf-output-capacitance/5339444 #5339444"]

    Vin=13.6uF 降额(5V 偏置)。

    COUT=15.9uF 降额(3.3V 偏置)

    [报价]

    根据该信息、Cin 与 Cout 相当、并且在启动期间不会有电流限制问题。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、降额电容器值以粉色显示-降额后4个22uF 电容器的值为4个2.7uF。  输出显示一个10uF、其他 IC 对 PCB 上的各种其他 IC 去耦、因此未显示。 但是、有效输出电容以粉色文本显示。

    这听起来我们应该不应该有任何问题的这个电路,再次感谢你的帮助 Bobby!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、我所使用的电容器的额定电容为22uF、我 在   输入电源最初打开时尝试仿真 VDD_5V0电源的电流浪涌、所以在原理图中保留了该值。  当输入功率从0V 上升时、我想电容器的总电容将像88uF、但随着电压增加到5V、它(最终)看起来像~13uF。

    VDD_5V 电源首次上电对我来说是个问题、因为88uF 的电容将产生相当大的电流浪涌。  仿真(使用 LP3990、因为我无法获得 TPS746-Q1的 SPICE 模型)建议使用~6A 浪涌。  我已经在 VDD_5V0输入线路上添加了0603焊盘、以便允许我添加一个与电源串联的小电阻器- 10R 电阻器看起来可以将浪涌降低至~Ω 600mA。  电路在运行时消耗的电流很小、因此10R 电阻的影响可以忽略不计。

    我研究了使用一个非线性模型来电容模拟电压降额、方法是使用分段函数或 Tanh 函数、但根据我的了解、结果很快得到了改善!

    我怀疑我在一定程度上高估了这个设计。  我将摆弄不同的输入电容器值、看看什么起作用。 单个10uF/10VDC 输入可能已经足够。