Other Parts Discussed in Thread: LP3990, TPS746-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LP3990、
工具与软件:
您好!
我希望在设计中使用此器件(TPS74633PQWDRVRQ1)的固定3.3V 版本。 VIN = 5V - 6V。 输出端的负载将仅为~μ F 15mA、但该 LDO 提供的电源轨上有~40uF 的电容(来自电路板上的各种去耦电容器、可能更像是降额后的10uF、因为它们是较小的0402器件)。
我的问题是、鉴于导通时相应的浪涌电流、该器件是否能够在输出端轻松以40uF 的电容启动? 在输出电容器充电期间、器件是否会"折返电流限制"和"过热保护"仅循环几次、然后才能最终稳定和保持负载?
谢谢!
Robin