This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824OEVM:TPS259824 IMON 低电流下的精确问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401097/tps259824oevm-tps259824-imon-accurate-question-at-low-current

器件型号:TPS259824OEVM

工具与软件:

您好、先生、

我想询问与 TPS259824相关的 IMON 问题。 为什么 TPS259824的 IMON 报告在低电流下不准确?

目前我们有一个使用 UCD9090ARGZR+TPS259824解决方案的案例。

TPS259824的 IMON 引脚连接至820 Ω RES 至 GND、还连接至 UCD9090ARGZR 的 MON 引脚

我们发现、当电流小于1.5A 时、IMON 中的误差会逐渐增大。

请参阅下面的原理图和 IMON 报告测试表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想按照下表所示添加所测量的 IMON 电压值。

    为什么从1.8A 到0A 的 Iout 曲线的 IMON (V)误差报告超过4%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许 东士钟

    我对延迟答复表示歉意。  

    该器件并非专为电流非常低的应用而设计、因此由于 PVT 的变化、在较低电流下精度更差。

    此致、
    Arush