请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS259824OEVM 工具与软件:
您好、先生、
我想询问与 TPS259824相关的 IMON 问题。 为什么 TPS259824的 IMON 报告在低电流下不准确?
目前我们有一个使用 UCD9090ARGZR+TPS259824解决方案的案例。
TPS259824的 IMON 引脚连接至820 Ω RES 至 GND、还连接至 UCD9090ARGZR 的 MON 引脚
我们发现、当电流小于1.5A 时、IMON 中的误差会逐渐增大。
请参阅下面的原理图和 IMON 报告测试表。