This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:P

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401930/bq76952-p

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我们已经使用 BQ76952设计了 BMS、并且已经开始向我们的客户发货。 在外地部署了2000多个单位。 问题在于、每100个器件中就有2到3个器件会由于 AFE 故障而在现场发生故障。 所有这些 BMS 的平衡电阻器连续烧毁。 而不仅仅是一个电阻器、而是多个电阻器连续烧毁。 我们将使用采用1206封装的47欧姆电阻器。 电阻器过热似乎不是一个原因。 它们在我们的测试环境中运行良好。  更换烧毁的电阻后、几秒钟内便会立即烧毁相同的电阻。 AFE 已损坏。

可能是什么原因? 我们缺少什么吗?  AFE 引脚上的外部 TVS 保护是否至关重要?

请提供帮助

                              

GREF1为电池组中最高电芯16的直接输入。 (电芯16是上部 AFE 的接地端 、因此标记为 GREF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mrinal、

    这是在电池组组装后发生还是在运行过程中烧毁? 您是否还能测量是否有任何引脚对地短路?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、您好

    这种情况发生在现场、部署数周或可能数月后。 BMS 安装在低速两轮和三轮车车辆上。 我将检查引脚是否接地短路、但一些电池输入引脚 肯定彼此短路。 当我们在受损的电路板中焊接新电阻并为其加电时、电阻会立即再次烧毁、AFE 也不会与 MCU 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mrinal、

    感谢您的观看。 我将等待这些结果。

    如果 AFE 因电阻第一次烧毁而损坏、这就是在将新电阻焊接到损坏的电路板后、它们会立即再次烧毁、并且 AFE 未与电路板通信的原因。

    每个 AFE 引脚上都不需要 TVS 保护、但在 BAT+和 BAT-之间设置一些 TVS 保护有助于保护引脚。

    此致、
    Alexis