工具与软件:
您好!
我们已经使用 BQ76952设计了 BMS、并且已经开始向我们的客户发货。 在外地部署了2000多个单位。 问题在于、每100个器件中就有2到3个器件会由于 AFE 故障而在现场发生故障。 所有这些 BMS 的平衡电阻器连续烧毁。 而不仅仅是一个电阻器、而是多个电阻器连续烧毁。 我们将使用采用1206封装的47欧姆电阻器。 电阻器过热似乎不是一个原因。 它们在我们的测试环境中运行良好。 更换烧毁的电阻后、几秒钟内便会立即烧毁相同的电阻。 AFE 已损坏。
可能是什么原因? 我们缺少什么吗? AFE 引脚上的外部 TVS 保护是否至关重要?
请提供帮助
 
                             
GREF1为电池组中最高电芯16的直接输入。 (电芯16是上部 AFE 的接地端 、因此标记为 GREF)