大家好、团队成员:
我的客户 BorgWarner 在牵引逆变器中遇到了用于 HV 反激式的 TPS40210问题。
下图显示了测得的 TPS40210软启动引脚 SS (青色)、GATE 引脚(蓝色)和 ENABLE 引脚(红色)的电压。 测试结果表明、当 SS 引脚电压为1.6V 时、TPS40210开始发送 PWM 波形、且占空比在几个周期后已经非常大。


根据仿真结果、当 SS 引脚电压为0.6V 时、TPS40210开始发送 PWM 波。 不过、在数据表中、软启动 SS 引脚电压从 VSS (OFST)到 VSS (OFST)+ 0.7V、而 VSS (OFST)为0.7V、这意味着 SS 引脚从0.7V 上升到1.4V、这是相应的输出软启动时间。 通过仿真对其结果进行了验证。

然而、当我们在电路图中配置10nF 软启动电容器并且测得的 SS 引脚电压为1.6V 时、TPS40210开始发送 PWM 波形、这显然与数据表不一致、即软启动在1.4V 结束。 请帮我找到原因。 谢谢您~
此致
Josh Wei