This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:软启动电压错误

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400751/tps40210-q1-wrong-soft-start-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS40210TPS40210-Q1

大家好、团队成员:

我的客户 BorgWarner 在牵引逆变器中遇到了用于 HV 反激式的 TPS40210问题。

下图显示了测得的 TPS40210软启动引脚 SS (青色)、GATE 引脚(蓝色)和 ENABLE 引脚(红色)的电压。 测试结果表明、当 SS 引脚电压为1.6V 时、TPS40210开始发送 PWM 波形、且占空比在几个周期后已经非常大。

根据仿真结果、当 SS 引脚电压为0.6V 时、TPS40210开始发送 PWM 波。 不过、在数据表中、软启动 SS 引脚电压从 VSS (OFST)到 VSS (OFST)+ 0.7V、而 VSS (OFST)为0.7V、这意味着 SS 引脚从0.7V 上升到1.4V、这是相应的输出软启动时间。 通过仿真对其结果进行了验证。

然而、当我们在电路图中配置10nF 软启动电容器并且测得的 SS 引脚电压为1.6V 时、TPS40210开始发送 PWM 波形、这显然与数据表不一致、即软启动在1.4V 结束。 请帮我找到原因。 谢谢您~

此致

Josh Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh Wei:

    在 TPS40210-Q1数据表中、假设 SS 引脚有一个典型的1V 偏移、请参阅此处: https://www.ti.com/document-viewer/TPS40210-Q1/datasheet#GUID-D34E938C-9C52-4F05-A44D-9F64E393E3F4/TITLE-SLVS861SLUS7196550

    您指的是哪些仿真结果?

    我建议增加 SS 引脚上的电容器。 我预计 FB 电压不能跟随软启动电压、因此、由于转换器需要确保输出电压随 SS 电压快速增加、开关信号的占空比将快速增加。 如果通过增加 SS 电容器来减慢软启动速度、应该可以解决这个问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte、

    您能分享一下如何理解700mV 吗? 这是 TPS40210-Q1的 VFB 还是二极管的 VF?

    此外、对于反激式应用、是否与 TPS40210仅在 VIN-大于 VSSe (1)时驱动 VD 相同?如何定义该 VD? 值是否与变压器比值相关?

    谢谢!

    此致、

    Josh Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    TPS40210器件的 VFB 基准电压为700mV。
    VSS (OFST)上升700mV 后、软启动完成、器件进入正常稳压状态。 软启动完成后、SS 上的电压继续上升、但与调节无关。

    在反激式拓扑中、输出与电源电压隔离、从0V 开始。
    这意味着、输出电压应开始在 t1处直接上升。

    此致、
    Niklas