This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:未激活 PFC 级的初始测试

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402015/ucc256404-initial-testing-without-having-pfc-stage-active

器件型号:UCC256404

工具与软件:

我设计了一个使用 UCC28056DBV 和 UCC256404 IC 的200W PFC/LLC 电路(随附原理图以供参考)。  我希望能够使用450Vdc 工作台电源(连接到原理图中的 PFC_DC 输出)为我设计的 LLC 部分供电、从而尽可能减少调试问题。  我理解 UCC256404是如何启动的方式是、它使用 HV 引脚来检测通电、但如果没有交流线路、该引脚将不会收到任何东西。  如果我移除馈入 PFC 级的桥式二极管、然后连接交流输入、那么 UCC256404是否能够正常工作?  在这种情况下、HV 引脚会得到电压、但 PFC 级不会。  但是、我知道 HV 引脚也用于感应交流线路、因此我不知道将 PFC 输出与交流线路断开是否会发生任何意外操作(或潜在损坏)。

e2e.ti.com/.../n10812F_2D00_0_5F00_Schematic_5F00_Aug5_5F00_2024.pdf

谢谢!

Joe Fledderman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只想在没有 PFC 的情况下测试 LLC、您可以这样做。  我根本不会将交流输入连接到该设计。

    您应该能够通过将输入电压应用到带有偏置电源的 LLC 来调试设计。  您将需要使用单独的辅助电源为 UCC256404供电。  您只需将 VCC 更改为高于 VCCStartSelf 阈值即可激活 UCC256404、然后将电压降至标称偏置电压。

    此致、