请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983 工具与软件:
你(们)好
我们需要保护输入电压为1V、电流为11A 的电源轨
tps25983无法支持该规范、您是否有任何疑问?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chen:
客户需要哪些所有保护功能。 我可以建议一个可在这种工作条件下正常工作的负载开关(需要单独使用 Vbias)。 大多数电子保险丝将无法工作、因为它们需要最低2.5V 的电压来为器件供电。
您能否分享最终应用(如果您不愿意在此处分享、可以对我进行 DM)
负载开关建议: https://www.ti.com/product/TPS22959
此致、
Arush