This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:tps25983输入电压额定值1V

Guru**** 2519700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402192/tps25983-tps25983-vin-rating-1v

器件型号:TPS25983

工具与软件:

你(们)好

我们需要保护输入电压为1V、电流为11A 的电源轨

tps25983无法支持该规范、您是否有任何疑问?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    客户需要哪些所有保护功能。 我可以建议一个可在这种工作条件下正常工作的负载开关(需要单独使用 Vbias)。 大多数电子保险丝将无法工作、因为它们需要最低2.5V 的电压来为器件供电。  

    您能否分享最终应用(如果您不愿意在此处分享、可以对我进行 DM)

    负载开关建议: https://www.ti.com/product/TPS22959

    此致、
    Arush